主题中讨论的其他器件:CC2651P3、 SysConfig、 CC2651R3、 CC2652R7
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
"2周前、我开始使用 LP_CC2651P3来开发网状应用。 我尝试调整 SDK 中针对 CC26x2系列芯片提供的 simple_mesh_node 示例。
我遵循此页面 CC13x2x1或 CC26x2x1至 CC13x1x3或 CC26x1x3软件迁移—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.07.00文档、但没有成功。
第一个和第二个选项非常相似。 但是、我认为不可能对 simple_mesh_node 进行应用、因为此示例太复杂。 因此、我对复杂项目使用了第三个也是最后一个选项。 我很容易地按照这些步骤进行 操作,直到步骤10,我们必须更新 SysConfig 文件... 这非常棘手。 我尽力了、但当我运行编译时、我遇到了很多问题。
您可以发送、此示例准备用于 CC2651p3吗? 或者另一个网格示例是否可用于 CC2651p3?
非常感谢您的帮助、我在互联网和 TI 论坛上进行了搜索、但未找到任何结果。 现在,我完全 陷入困境,所以我将会无限感激你的帮助。"
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、
Marvin 酒店