This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:simple_mesh_node

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SYSCONFIG, CC2651R3, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214910/lp-cc2651p3-simple_mesh_node

器件型号:LP-CC2651P3
主题中讨论的其他器件:CC2651P3SysConfigCC2651R3CC2652R7

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"2周前、我开始使用 LP_CC2651P3来开发网状应用。 我尝试调整 SDK 中针对 CC26x2系列芯片提供的 simple_mesh_node 示例。  

我遵循此页面 CC13x2x1或 CC26x2x1至 CC13x1x3或 CC26x1x3软件迁移—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.07.00文档、但没有成功。  

第一个和第二个选项非常相似。 但是、我认为不可能对 simple_mesh_node 进行应用、因为此示例太复杂。 因此、我对复杂项目使用了第三个也是最后一个选项。 我很容易地按照这些步骤进行 操作,直到步骤10,我们必须更新 SysConfig 文件... 这非常棘手。 我尽力了、但当我运行编译时、我遇到了很多问题。

您可以发送、此示例准备用于 CC2651p3吗? 或者另一个网格示例是否可用于 CC2651p3?

非常感谢您的帮助、我在互联网和 TI 论坛上进行了搜索、但未找到任何结果。 现在,我完全 陷入困境,所以我将会无限感激你的帮助。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您与我们联系。  遗憾的是、由于存储器限制、CC2651R3无法支持 BLE 网状网络。 如果客户的要求包括网状网络、那么我建议使用 CC2642、CC2652或 CC2652R7器件、因为这些器件具有足够的存储器来支持网状功能。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我们购买了3个 LP_Cc2651P3套件来使用 BLE 网状网络创建产品、因为数据表中提到 BLE 网状网络是 CC2651P3产品系列的一个特性。 如您在此处所见  : https://www.ti.com/product/CC2651P3

    因此,您可以为我们发送3其他基于 Cc2652的套件吗? 我们可能会为您返回3个 lp_cc2652p3套件、这些套件没有为我们提供实用程序。

    感谢您的支持和理解。

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    对于给您带来的不便、我深表歉意。 我认为产品页面可能不正确。 我会仔细检查以确定。 同时、我们可以给您发送一些替换板。 您能否联系您的 TI 代表、让他们了解情况并为其提供此 E2E 主题? 他们应该能够帮助您获得一些更换件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的最后回答。 我通过 Mouser 网站购买了这3种开发套件。 我认为 Mouser 不可能免费发送3个其他套件... TI 可以直接为我们发送3个其他套件吗? (由于此问题带来了大量积压、因此可能很快就会出现问题。)

    感谢您的理解和帮助!

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    明白了。 很好理解、感谢您的详细介绍。 您是否有与您合作的 TI 代表? 如果是、请让他们了解情况并与他们分享该主题。 他们应该能够提供帮助。 如果没有、请告诉我、我们将找到一种协助方法。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在巴西没有 TI 代表。 您可以帮助 我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我懂了。 我已经向您发送了一个朋友请求、以便我们可以在私人论坛上进行此讨论。

    此致、

    1月