This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL:自定义 OOB 应用代码

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1217408/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl-customize-oob-application-code

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、  

我不熟悉 TI 的 simplelink 平台。 我使用的是 CC3220SF-Launchpad、在定制应用程序代码方面需要帮助。

我需要根据内部要求修改一些逻辑。 请支持在何处收集 GPIO/LED 和加速计传感器值、并将这些值发布到移动应用、以及在哪个文件上使用逻辑中断。 因此我可以进入该位置并在那里添加一些逻辑。

请支持。

此致、

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例代码为 OOOOB-TIRTOS 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加速计 驱动器位于"bma2xxdrv.c"中。

    在"out_of_box.c"中的 mainThread ()中初始化 GPIO。

    LED 控制、例如:   

       GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_LED_0、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

    按钮事件处理程序注册(在 controlTask ()中):

       GPIO_setCallback (config_GPIO_button_0、pushButtonInterruptHandler2);
       GPIO_enableInt (CONFIG_GPIO_Button_0);