This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:配置频带频率

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1216534/boostxl-cc3135-configuring-band-frequency

器件型号:BOOSTXL-CC3135

大家好、

您能在下面查询一下吗?

我希望能够通过将信号编码到 Code Composer Studio 而不使用网络终端来指示要使用的频段(2.4GHz 或5GHz)。  

另外、SDK 中是否有可以参考的示例?

谢谢。此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 sl_WlanSet 设置扫描中使用的通道(这也会影响连接)。 检查以下选项:

        - SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS:
        \code
            SlWlanScanParamCommand_t ScanParamConfig;
            _u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS;
            _u16 OptionLen = sizeof(ScanParamConfig);
            // 2.4G channels bits order:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
            
            ScanParamConfig.RssiThreshold = -70;
            ScanParamConfig.ChannelsMask = 0x1FFF;
            sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, &Option, &OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig);
        \endcode
        <br>
    
            - SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G:
        \code
            SlWlanScanParam5GCommand_t ScanParamConfig5G;
            _u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
            _u16 OptionLen = sizeof(SlWlanScanParam5GCommand_t);
            // 5.0G channels bits order: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
            //                          136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 184, 188, 192, 196 
            
            ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x0000000F; // Select ChannelsMask for channels 36, 40, 44, 48 
            ScanParamConfig5G.RssiThreshold = -70;
            sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, Option, OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig5G);
        \endcode
        <br>
    

    可以使用以下命令启用/禁用5G 频带(但无法针对2.4进行此操作):

    	- SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G
    	\code
    	    _u8  Enabled5GStatus = 1;
    	    _u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G;
    	    _u16 OptionLen = sizeof(_u8);
    
    	    ret = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, Option, OptionLen, (_u8 *)&Enabled5GStatus);
    	\endcode
    	<br>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    在哪里可以找到此代码? 在  SDK 中提供了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 Simplelink 驱动程序中(在 /source/ti/drivers/net/wifi)中的 wlan.h"中。

    您可以在 NWP 编程人员指南中找到更多信息