This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100 SDK 1.3中的 OTA 示例应用程序示例支持采用 CC3100MODR1芯片的主机 MCU TM4C129ENCPDT?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, CC3100, TM4C1294NCPDT, MSP430FR5969, MSP430F5529, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1216558/cc3100mod-ota-sample-app-example-in-cc3100-sdk-1-3-supports-for-host-mcu-tm4c129encpdt-with-cc3100modr1-chip

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDTCC3100TM4C1294NCPDTMSP430FR5969MSP430F5529、TM4C123GH6PM

大家好!

我需要使用 OTA 方法刷写服务包的指导,我的主机 MCU 是 TM4C129ENCPDT。 有人可以建议我任何与它相关的文件吗?,

此致  

线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何将 ServicePack 从主机 MCU 写入 CC3100的说明、请参阅第17章)。 但您是否要使用 OTA、应在 SDK 中查看示例(但我不确定目前 Dropbox OTA 更新的功能是多少)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    根据 OTA 示例的文档,第7页显示需要 MSP430F5529LPis,剂量它支持 TM4C129ENCPDT?

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用作 CC3100 SDK 的参考平台:MSP430F5529 Launchpad、MSP430FR5969 Launchpad、TM4C123GH6PM Launchpad、TM4C1294NCPDT Launchpad 和 STM32F407VG 发现套件。 出于此原因、我认为您的 TM4C 器件应该没问题、但引脚映射可能有所不同。

    1月