This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3235MODASF 的后继产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204923/launchcc3220modasf-cc3235modasf-successor-for-cc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您好!

我的一个客户想要升级他现有的基于 CC3220MODASF 的环境。

由于目前只有 基于 RSA384 / 3072位的证书可用、因此他希望使用此类证书对 MCU 映像签名。
我在论坛上读到、3072位密码与 CC32xx 的结合存在问题。

CC3235是否也有此限制?

或许根本不使用 CC3235也有不同的解决方案。

的要点如下:
* 3072位 RSA 密钥,用于签署固件映像(RSA)
*硬件兼容性,尽可能多
*尽可能多地兼容软件

此致、非常感谢、
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman;

    关于您关于 RSA 的问题、我需要回来与您联系。 不过、在不同的模块中、cc3220mod 和 cc3235mod 的尺寸有所不同、因此请记住这一点。 此外、应该尽可能减小加密引擎的差异、但它们确实需要不同的软件构建、因为 NWP 固件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh:

    感谢您的回答。

    我在论坛中找到一些帖子、建议 cc3235mod 的证书密码也限制为 RSA 256 - 2048位、对吧?

    此致、非常感谢、
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您在 RSA 上的问题,我需要回复您。

    您好 Sabeeh:

    您是否有关于 RSA 和 CC3235的新信息?

    此致、
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    这是我们支持的内容。 此表取自 NWP 指南中的表7-3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh:

    非常感谢您的回答。

    我假设标记的表条目可用于验证固件签名、至少在生产时是这样、对吧?

    这就意味着 CC3235在生产线编程方面具有与 CC3220相同的 RSA256限制,如 SimpleLink Wi-FiRegistered证书处理1.5.1节所述。 代码签名证书

    为了解决当前使用的至少为3072位的密钥长度问题、您必须按照 TI 论坛条目 CC3220SF:代码签名证书的最小密钥大小增加至3072位

    我是对的?

    简而言之:CC3235不会为用于在量产线上签署固件的代码正弦证书的最大密钥长度256字节带来任何优势/更改。

    我是对的?

    在此、祝您好运。
    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    是的、正确。 限制是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    非常感谢。

    最好的 regasrds
    罗马语