This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:无法将服务包刷写到 CC3100MODR1

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100BOOST, CC3100MOD, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1212764/cc3100mod-unable-to-flash-the-service-pack-to-cc3100modr1

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3100BOOST、、 TM4C129ENCPDT

大家好!

我无法将服务包刷写到 CC3100MODR1,这是 Uniflash 的日志,我尝试将 NHIB 引脚短路或触摸到地仍然失败  

[23:43:35] INFO:设置中断信号

[23:43:36] INFO:正在检测 FTDI 用于器件复位

[23:43:36]错误:未找到设备 USB 端口

[23:43:36] INFO :--请重新启动设备--

[23:43:51]错误:--读取 ACK 信号失败--

[23:43:51] WARNING:--将中断信号设置为 FALSE 失败--

[23:43:53] INFO:设置中断信号

[23:43:54] INFO:正在检测 FTDI 以进行器件复位

[23:43:54]错误:未找到设备 USB 端口

[23:43:54] INFO :--请重新启动设备--

[23:44:09]错误:--读取 ACK 信号失败--

[23:44:09]警告:--将中断信号设置为错误失败--

[23:44:12] INFO:设置中断信号

[23:44:13] INFO:正在检测 FTDI 以进行器件复位

[23:44:13]错误:未找到设备 USB 端口

[23:44:13] INFO :--请重新启动设备--

[23:44:28]错误:--读取 ACK 信号失败--

[23:44:28]警告:-将中断信号设置为错误失败--

[23:44:28]致命:--无法连接到设备! ——

[23:44:30]致命错误:连接到设备时出错。 请检查 COM 端口设置。 错误代码:-3.

[23:44:30] INFO:> Executing Operation:Disconnect.(23:44:30)执行操作:断开连接

[23:44:30]操作格式已返回。  

我已使用 uniflash 成功将同一服务包刷写到 CC3100BOOST 板,

我缺少什么?

请提供帮助

提前感谢

- Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chiranth:

    您能解释一下如何连接到 CC3100MODR1吗? 这是您自己的 PCB 设计吗?您是否以某种方式使用 EmuBoost 板?  您使用何种 Uniflash 以及哪个 服务包?  

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我已经连接到 CC3100MODR1、它基本存在于我们器件的 PCB 上、还剩下一些引脚用于刷写服务包 TX、RX、NHIB、3.3V 和 GND。 我正在使用 CP210X FTDI 刷写服务包。 我尝试刷写的 Uniflash v3.4和 servicepack 是  Service Pack v1.0.1.15-2.14.0.0。

    此致

    chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些提示:

    • 您是否能够从主机 MCU (例如使用 SPI)与 CC3100MOD 进行通信? 否则、可能是其他硬件问题(焊接问题、硬件设计问题等)。 您可以在此处请求 TI 查看您的硬件。
    • 您  以前是否能够使用 CP210X 通过 Uniflash 对 CC3100BOOST 进行编程?  CP210X 不是 FTDI 的芯片、可能与 Uniflash 不兼容。 请阅读此文。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的答复。

    它可与主机 MCU 协同工作我正在使用 TM4C129ENCPDT 该器件已投入生产并已部署、这是我更新服务包 的原因是它面临握手 erros -340、  

    我已使用 Uniflash 使用 CP210X 成功将新的 servicepack 刷写到 CC3100BOOST、它是硅实验室开发的芯片。

    即使在 GND 与 NHIB 短接之后、仍然不能与 PC 通信。

    此致

    - Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这看起来像是某种与 UART 相关的硬件问题(设计或制造)。 但很难说什么。

    也许你可以尝试从你的主机 MCU 编辑 ServicePack (请见 swra658章16)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chiranth:

    为了澄清、您已尝试将 NHIB 引脚短接至地、是否暂时正确? 您能否获得 UART 线路的逻辑捕获、以验证其如何尝试进行通信?

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    是的,我尝试短接 nhib 引脚暂时我已经使用触觉开关与10欧姆电阻器串联. 我使用的是 CP21x USB 转 TTL 适配器、  

    后来,我把 FTDI USB 带到 TTL 适配器 FT232RL 芯片,它工作原理与 OUTH 短接 NHEB 引脚,它直接闪存。 它现在为我工作。

    此致

    Chiranth