Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 大家好、
我们在应用中以 STA 模式使用 CC3120模块。
当 CC3120在 STA 模式下连接到 AP SSID 后、我们经常使用"sl_Deviceget" API 和宏"sl_device_status" 来获取器件连接状态。
行为明智一段时间后(以天为单位)驱动程序被卡在"_SlDrvRxHdrRead API"中,并且永远不会回来。
不知道 CC3120为什么如此行为。
请告诉我们如何解决此问题。
此外、如果有可用的 STA 模式示例代码、请与我们分享、以便我们检查是否有任何可以更正的代码。
此致、
Anuj Shah