Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
尊敬的专家:
我的客户使用 CC3220MOD (不带天线)制作电路板。
Q:引脚31 (RF_BG)和 GND 短接(约0.2Ω Ω)、这是规范吗?
最初安装的客户购买的750个设备中的前30个都有这种症状。 他们在安装后移除了芯片、并确认它们是在单独芯片状态下短路的。
此致、
还可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dylan Hubbard:
感谢您的答复。
这些装置在哪里出现运行问题?
→我正在确认过程中。 首先、我们要确认测量结果是否正确。
如何测量它们?
→它们 使用 DMM 在未安装状态(仅 IC)下测量了引脚31 (RF_BG)和引脚1 (GND)。
如果注入直流电流(DMM 通常会执行此操作),则可能由于电感分流元件而出现短路。
→μ A 我的理解是、观察到的短路是由测量方法导致的 、并且器件中的引脚31 (RF_BG)和引脚1 (GND)不在内部短路?
RF_BG 引脚和 GND 之间是否存在电感?
此致、
还可以
尊敬的 Dylan Hubbard:
它取决于您探测的位置- IC 引脚31 (未安装)或模块引脚31 (未安装)。 探测模块引脚并不 一定表明 IC 已损坏、因为其中有一些滤波可能导致直流测量不准确。 最好实际运行一些操作测试。
执行的结果显示出没有任何业务问题。
他们感到困惑、因为 DMM 的测量值与我以前购买的器件不同、但您提供的信息使他们信服。
感谢您的支持。
此致、
还可以