现在、我们需要 WiFi 信号具有大于98%的占空比。 目前、其值为58%、这是 FCC 实验室不能接受的。
请帮助了解如何在 wl1807中实现它。
Br、
Anantha R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、我们需要 WiFi 信号具有大于98%的占空比。 目前、其值为58%、这是 FCC 实验室不能接受的。
请帮助了解如何在 wl1807中实现它。
Br、
Anantha R
您是否指下方结构中的 connected_duty_cycle 是 wlcore_conf_file 结构的一部分?
结构 conf_ap_sleep_settings{
/*空闲 AP 的占空比(保持唤醒状态的20-80%)
*(0:禁用)*/
U8 IDLE_DUTY_CYCLE;
/*已连接 AP 的占空比(保持唤醒状态的20-80%)
*(0:禁用)*/
U8 CONNECTED_DUTY_CYCLE;
/*允许连接到 AP 的最大工作站数
(255:无限制)*/
u8 max_stations_thresh;
/*超时直到数据停止后启用睡眠机制
*[单位:100 msec]*/
u8 idle_conn_thresh;
}_packed;
它是否会将 WiFi 信号的默认占空比设为> 98%[ FCC 认证要求]。 此字段的默认值为0%。 要设置的正确值是什么? 要查看的这个变量是正确的吗?
Sabeeh Khan1,任何更新将会非常感谢。
当然 萨贝赫 Khan1.我将等待。
同时提供了更多信息。 我浏览了 TI 的 FCC SAR 报告页面-FCC.report/.../4795347
第18页有以下信息。
供您参考。
Anantha、您好!
在该文章中、有一个指向该实时调优工具指南的链接: https://www.ti.com/lit/ug/swau085f/swau085f.pdf
在该指南的第6.4节中、有一个图表描述了占空比方程。 然后、您可以更改变量以匹配您所需的占空比。
尊敬的 Sabeeh Khan1:
感谢您提供的信息。 在电路板装配中、我们没有与 WL18xx 的 UART 连接。 我可以看到、"需要使用 RTTT "在 WiLink 8.0 IC 上启用 RS232接口"、这是预先要求。 正如我在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087007/wl1807mod-i-need-support-in-modifying-frequency-of-operation-mode-of-operation-in-the-wifi-module-using-wlconf-for-fcc 上所提到的,我们没有运行 RTTT 的设施。
请帮助我们解决此问题。
Anantha、您好!
同样可以使用校准器工具来实现、RTTT 只是一个接口。 例如、大小或字节数是 START_TX 命令中的一个参数。 延迟和传输速率也是如此。 检查校准工具指南中的表3-4和3-5、点击此处再次链接: https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf
谢谢 Sabeeh Khan1.它运作良好!