This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:如何使用 RTTT 连接到 WL1807?

Guru**** 2615055 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0108E, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209468/wl1807mod-how-to-connect-to-wl1807-using-rttt

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:TXS0108E、TXB0104

大家好、

以下是客户的请求:

请参阅指南中的下图、无法激活状态。

GIPO1&GPIO2至 PC COM 端口

VCC = 3.3V

WLAN_EN=高电平

设置是否正确?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。 此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我需要了解有关 设置的更多信息。 客户是如何将 WL1807连接到 PC 的? 它们是否使用 UART 转 USB 适配器? 它们是否使用 TI 评估板? 如果是、哪一个?

    此错误通常是因为硬件接口不正确、例如 未连接正确的信号。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    以下是客户的进一步回复:

    如何将 RTTT 工具的详细设置用于 WL1807 WiFi 卡?

    谢谢。 此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick & Jonathan:

    图片设置 WL1807连接至 PC。

    我没有使用 TI EVB。

    谢谢。 此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是否在 PC 的设备管理器中看到设备已启动? 如果是、您在 RTTT 中选择的 COM 端口是否匹配?

    另外、您是如何上拉 WL_IRQ 线路的?   WL18xx 的硬件用户指南 www.ti.com/.../swru437b.pdf 上拉电阻(最高达1.8V)。

    此外、请通过验证以下行来验证器件是否处于调试模式: UART_DBG_BT = 1、AUD_OUT_BT = 0。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick & Jonathan:

    UART_DBG_BT = 1、AUD_OUT_BT = 0。

    我使用 WL1807 是唯一的 wifi 吗?   

    WL_IRQ 引脚添加10K 和接线至 TXS0108E 引脚编号10。

    谢谢。 此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、您说对、这些引脚在 WL1807中未连接、因此无需验证。

    您是否在 PC 上的设备管理器中看到 WL1807?

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick & Jonathan:

    [10:18:06][WLAN 18xx FW ]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败,错误101
    [10:18:07][WLAN 18xx FW]:ts18.LoadTsDll ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\\Wireless Tools\\RTTTT\Clients\\TrioScope \\18xx\\ts18x.dll")
    [10:18:07][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_GetDllVersion ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\\Wireless Tools\\RTTTT\\clients\\TrioScope \\18xx\\ts18x.dll")
    [10:18:10][WLAN 18xx FW]:ts18.API_Connect (1、46、921600、1000、2、0)
    [10:18:10][WLAN 18xx FW]:ts18.Calling_ConnectDevice (1、46、921600、1000、2、0)
    [10:18:12][WLAN 18xx FW]:ERROR:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回4.
    [10:18:12][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_isconnected()
    [10:18:12][WLAN 18xx FW]:ts18.SaveSettings ('C:\Users\terry.chou\AppData\Roaming\RTTT\ts18gui.ini')
    [10:18:14][WLAN 18xx FW]:ts18.API_Connect (1、46、921600、1000、2、0)
    [10:18:14][WLAN 18xx FW]:ts18.Calling_ConnectDevice (1、46、921600、1000、2、0)
    [10:18:16][WLAN 18xx FW]:ERROR:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回4.
    [10:18:16][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_isconnected()
    [10:18:16][WLAN 18xx FW]:ts18.SaveSettings ('C:\Users\terry.chou\AppData\Roaming\RTTT\ts18gui.ini')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    如果 PC 的设备管理器中没有连接 WL18xx、则 RTTT 将无法连接。 这就是您看到的错误的起源: 错误:连接失败: calling_ConnectTarget 返回4.

    这意味着您的问题可能与硬件相关、WL1807与您的 PC 之间的接口不正确。  

    您能否分享 WL1807及其与 PC 的连接原理图? 包括电平转换器和电源。

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Jonathan、您好!

    随附的文件是我的原理图和设置方框图 RTTT 工具。

    e2e.ti.com/.../FDG4560_5F00_V091.pdf

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    如果在断开并连接 USB 时您在 PC 上的设备管理器中没有看到任何变化、则问题在于硬件连接。 在浏览您的原理图后、我有几个问题:

    您是在3.3V 电压还是1.8V 电压下将 FT232L 连接到 GPIO1和 GPIO2线路(在您的设计中称为 WL_TX 和 WL_RX)吗? FTDI 协议通常只能检测3.3V 电压、因此请确保在 TXB 电压转换器之后连接这些线路。  

    2.您的 WL_EN 引脚好像已通过电阻 R2下拉至接地,该信号应该为高电平。

    3.您应该检查您的 PC 上是否安装了此 FTDI 线缆的驱动程序, 但如果是这种情况、您仍会在设备管理器中看到新的 COM 端口、它就不知道没有驱动程序是 FTDI。  

    您应考虑尝试将相关线路连接到示波器或逻辑分析仪、以查看信号是否实际在预期的电压水平下传输数据。

    让我了解您的最新进展。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    1.WL_TX 和 WL_RX 从 TXB0104引脚10、11到我的 PC 的两行...

    2..R2无负载

    相同的 COM 端口  

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我看到该器件确实显示在您的 PC 的设备管理器中、我想它并没有出现。 我认为您应该检查  示波器中的 WL_TX 和 WL_RX 线路、以查看是否正在发送任何数据。

    此外、还尝试上拉引脚 BT_UART_DBG (引脚43)并下拉 BT_AUD_OUT (引脚57)。 即使该器件未启用蓝牙、这些引脚仍需要处于该配置中以进入调试模式。

    WL_IRQ = 1

    BT_UART_DBG = 1

    BT_AUD_OUT = 0

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    是否有任何有关此问题的更新?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonathan

    对不起!!

    我在两天内在我的电路板上测试了 WL1807吞吐量

    我将在下周使用您的方法。

    WL_IRQ = 1

    BT_UART_DBG = 1

    BT_AUD_OUT = 0

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonathan

    我使用 iperf3测试吞吐量、而 WL1807有新问题。
    这是我的耳朵在屏蔽外壳下的低频噪声。
    附件文件是我的模块设置。  
    Br、
    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否对问题进行进一步说明?  

    因为我知道您会听到一些低频嗡嗡声? 或者您想通过其他方式接收一些低频噪声? 如何在模块的屏蔽外壳下进行测量?

    您能否提供一些有关何时发生这种情况的信息? 您将以多大的调制和速率进行测试?   

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonathan  

    附件文件是测试环境。

    我尝试独立电源3.3V 和1.8V 至 Wl1807。

    WL1807MOD 仍有声音。

    e2e.ti.com/.../Image-7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的澄清。 您听到 WL1807噪声的情况非常少见。 您应该尝试通过更改 INI 文件中的参数来降低 TX 的功率输出(请参阅此指南 https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf )。 您可以尝试查看降低输出功率是否会降低或消除噪声。  

    如果您在电路板上有办法的话、您还应该尝试测量 WL1807的流耗。 仅测量 WL1807mod 自身的电流消耗、电路板上不使用所有其他元件。

    告诉我您找到的结果是什么、但您正在运行的这些测试表明您所使用的 WL1807mod 中可能存在问题。 即使功率达到最大值、WL1807也不会发出嗡嗡声。

    此致、  

    Jonathan