This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:推荐的射频调优天线已停产- TI 推荐哪些替代产品?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1207950/wl1807mod-recommended-rf-tuning-antennas-have-gone-obsolete---what-replacements-does-ti-recommend

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们有1个 使用此模块的设计已经投入生产(自2018年起)、还有一个新设计目前正在进行射频合规性测试。  

此模块的数据表建议使用3个 Murata 的电感器作为射频输出。 所有3个器件均已停产、截止2022年9月。 Murata 建议使用以下替代器件-新器件的额定电流更高、阻抗更低。

对于天线1输出:
将1.3nH 280mA 200m Ω 替换为1A 70m Ω
数据表中已淘汰的器件:LQP15MN1N3B02D
Murata 替代产品:LQG15HS1N3B02D

对于天线2输出:
1.8nH 280mA 200m Ω 替换为950mA 80m Ω
数据表中已淘汰的器件:LQP15MN1N8B02D
Murata 替代产品:LQG15HS1N8B02D

2.2nH 220mA 300m Ω 替换为900mA 90m Ω
数据表中已淘汰的器件:LQP15MN2N2B02D
Murata 替代产品:LQG15HS2N2B02D

产品1 (2018年)使用了原始电感器、测试没有问题。 产品2将具有新的电感器。

问题1:TI 是否认为更换的电感器可能会导致输出/性能发生变化?

问题2:如果不是 Murata 的替代器件、TI 是否有他们推荐的新电感器?  

谢谢!

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这篇帖子的标题中犯了一个错误-芯片天线没问题、但现在已经过时的是电感器。 很抱歉有任何混淆!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    我将介绍这些选项、并在今天晚些时候给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    我认为 Murata 建议的新电感器没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Dylan。 我们将运行合规性测试、并发现5GHz 模式下的 RF_ANT2输出出现一些意外行为-由于某种原因、输出功率非常低。 这可能是我们的 PCB 的一个硬件问题、但我想与 TI 确认这些新电感器应该没有问题、也不会对这个问题造成影响。 在我们解决 ANT2低功耗问题之前、我要将此问题保留为未决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarah、

    您观察到多少功率损耗? 您是否能够使用网络分析器测量任何回波损耗?

    不正确的匹配会导致一些损耗、但我不会期望这些电感器会出现这种情况、因为规格非常相似。 您还可以通过 访问此链接将其提交给设计审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Dylan,谢谢你的回复,对不起,我忘了回复,结果是我们认为 ANT2输出受到了一些 ESD 损害,结果没有结果。 使用具有相同新电感器的新电路板没有问题。 谢谢!