This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:刷写来自 simplelink SDK 的命令固件、wifi 扫描找不到5GHz WIFI SSID

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214448/launchxl-cc3235sf-flash-at-command-firmware-from-simplelink-sdk-wifi-scan-can-not-find-5ghz-wifi-ssid

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

检查是否启用了5GHz 设置、WiFi 扫描未显示5GHz WiFi SSID 可能有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在代码中启用6G 和5G 通道。

    - SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G
    编码
    _u8已启用5GStatus = 1;
    _U16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G;
    _u16 OptionLen = sizeof (_u8);

    RET = sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、Option、OptionLen、(_u8 *)&Enabled5GStatus);
    \n 结束代码

    - SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G:
    编码
    SlWlanScanParam5GCommand_t ScanParamConfig5G;
    _U16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
    _U16 OptionLen = sizeof (SlWlanScanParam5GCommand_t);
    // 5.0G 通道位顺序:36、40、44、48、52、 56、60、64、100、104、 108、112、116、120、124、 128、132、
    // 136、140、144、149、153、 157、161、165、169、184、 188, 192, 196

    ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x0000000F;//为通道36、40、44、48选择 ChannelsMask
    ScanParamConfig5G.RssiThreshold =-70;
    sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、Option、OptionLen、(_u8 *)&ScanParamConfig5G);
    \n 结束代码

    您还可以使用 sl_WlanGet 检查默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、非常有效