This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:关于 cc3235 RTOS 问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1214521/cc3235sf-about-cc3235-rtos-issues

器件型号:CC3235SF

大家好、

以下是客户的请求:

客户使用 CC3235SF 的 SPI 从设备示例确定从主机接收数据的时间间隔是一次2ms。 这里是2ms 的默认 RTOS 轮询功能吗?  如何更改为 RTOS  SCHED_FIFO 模式?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    您能帮助我理解这个问题吗? 您是说客户每隔2毫秒就只从主机接收数据吗? 数据大小是多少;8/16位或更大? 更多详细信息将帮助我了解这个问题。