This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:使用 CC3XXEUMBOOST 关键文档和分步指南升级服务包

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH, CC3100, CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100MOD, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1213287/cc3100boost-service-pack-upgrade-with-cc3xxeumboost-key-documents-and-step-by-step-guide

器件型号:CC3100BOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3100、CC3200 、UNIFLASH、 CC31XXEMUBOOSTCC3100MODMSP430F5529

这不是问题、而是一个单独的帖子、我希望这些帖子能够为其他 TI 客户和用户提供价值。

我一直在和 Jan 和其他人一起研究一个单独的问题 "TI CC3100 SDK-Ver-1.3.0电子邮件不再工作"

由于一个错误、最初的帖子是 SDK-1.3.1、本应是 SDK-1.3.0。

 

这是一系列很长的帖子、我最近在那个长长的讨论快结束时发布了这些帖子、我将在此处重新发布它、以便它对其他 TI 客户和用户更可见。

 

大家好、Jan、再次感谢您的全力帮助。

我本来应该考虑提前检查 Service Pack 级别、但我们当时希望这可以成为使 CC3100仍能发送电子邮件的解决方案。

非常感谢提供指向其他文档的链接、以提供有关如何升级 Service Pack 的提示。

我终于成功了 将最新服务包成功加载到2个不同的 CC3100BOOST 器件。

***不幸的是 CC3100仍无法发送电子邮件。*** 我只在 Gmail 端口465上尝试过它与 TLS。

我认为、使用 TI CC3100器件发送电子邮件已不再可行、也无法解决。

当然、仍然愿意接受您、TI 的其他人或其他客户/用户提出的任何其他想法、这些想法仍将使之成为可能。

下面随附了2个大附件:1) CC3100的重要文档列表、2)关于如何升级 CC3100或 CC3200上的服务包的分步操作。

 答  为帮助其他 TI 客户和用户、此处列出了 CC3100和 CC3100服务包更新的关键参考文档。

 

CC3100服务包加载重要文档和重要数据项

  1. 《CC3100 SimpleLink WIFI 和物联网解决方案 BoosterPack 硬件用户指南》

SWRU371B 2015年1月

CC3100 SimpleLink Wi-Fi 和 IoT 解决方案 BoosterPack 硬件(修订版 B)

 

-第7页: 8兆位 串行闪存、SO 1MB 串行闪存

-第8页:按钮、LED、跳线设置; SW3、用于刷写固件

-第15页: J6 (右侧 USB)端口, 端口3用于闪存编程

-第16页: 列表中的第一个端口用于闪存编程

-第16页:J5端口仅用于 TI 内部调试

-第17页:为 CC3100BOOST 供电的 CCXXEMUBOOST 跳线

-第19页:使用 FRAM Launchpad 供电的跳线和 USB

 

  1. SimpleLink WiFi CC3100、CC3200 UniFlash

SWRU588 2020年6月

 《SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3100、CC3200 UniFlash 用户指南》(TI.com)

 

-第4页:刷写 CC3100BP 所需的 CC31XXEMUBOOST

-第12页:仅波特率921600

-第12页:表1:CC3100 Booster Pack 预闪存 FTDI

# COM 端口= 2.

COM 端口的读数= 下部 COM 端口

编写上表: "理想情况下、评估板上的所有 FTDI 芯片组均已预闪存。"

- 因此应该只看到2个 COM 端口并使用较低的端口。

- Future Technology Devices International Limited 是一家苏格兰私营半导体设备公司,专门从事通用串行总线(USB)技术。 FTDI。 类型。 FTDI 芯片在 USB 适配器中用于连接到 RS232和并行 FIFO 硬件接口。

-第12页:表1:CC3100 Booster Pack 非闪存 FTDI、

# COM Ports =4,

# of COM Port for Flashing =第三个 COM 端口

-第13页:格式:请参阅 SWRU371B 第7页、CC3100 8Mbit、 1MB、因此选择1M 字节

-第16页:服务包编程,列出4个简单的步骤

-注意 COM 端口必须先输入

 

  1. 应用报告 CC3X00生产线指南

SWRA658 Jan 2021

https://www.ti.com/lit/an/swra658/swra658.pdf

CC3x00量产线指南

-第5页:CC3100编程选项

-第6页: CC3100MOD 编程选项

-第10页:通过 UART CC3100编程,使用 CC3100 UART 引脚

-波特率: 921 600

数据位: 8位

-流量控制:无

-奇偶校验:无

-停止位: 1.

-极性:正极

-第13页:使用 UniFlash CC3100进行编程,使用 CC31XXEMUBOOST 的结构

 -***** UniFlash 启动时,它将提示用户重新启动设备*****

-使用 CC3XXEMUBOOST USB J6,板的右侧

 

  1. 《CC3100 SimpleLink WiFi 和物联网解决方案入门指南》

SWRU375 2018年5月

CC3100 SimpleLink Wi-Fi 和 IoT 解决方案入门指南(修订版 D)

-第6页和第7页:CC3XXEMUBOOST 和 CC3100跳线和连接

-第8页: Windows 设备管理器显示4个 COM 端口

-第13页:已移动跳线 J8、连接到 MSP430F5529时第一个引脚可见

 

  1. 《CC3100 CC3200 SimpleLink WiFi 网络处理器子系统编程人员指南》

SWRU368 2014年6月

CC3100/CC3200 SimpleLink Wi-Fi Internet-on-a-Chip 用户指南(修订版 C)(TI.com)

 

-not key for Service Pack programming、但找到了另一个重要的 CC3100文档

 

 B.  为帮助其他 TI 客户和用户、此处提供了升级 CC3100服务包的分步方法。

  1. 下载并安装 CCS UniFlash 3.4、 UniFlash 8.2.0不支持 CC3100/CC3200、

     UNIFLASH 软件编程工具| TI.com

 

  1. 下载 CC3100服务包

CC3100SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

版本:      1.0.1.15-2.14.0.0

日期:2021年5月11日

文件:- servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

 

此服务包映像仅可与生产器件配合使用。

与此 ServicePack 兼容的芯片列表包括:

 CC3100R1

 CC3200R1

 

  1. 配置 CC3XXEMUBOOST 和 CC31000BOOST 跳线并与器件配对

-请参阅上面的文档1 "CC3100 SimpleLink WIFI 和物联网解决方案 BoosterPack 硬件用户指南"、SWRU371B 2015年1月

 

  1. 启动/启动 CCS UniFlash 3.4
    1. 点击"New Target Configuration"
    2. 从下拉列表中选择"CC3x Serial (UART) Interface"
    3. "Board or Device"(板或设备)将自动填充"SimpleLink Wifi CC3100/CC3200"
    4. 按 OK 这将打开 CC31xx/CC32xx 闪存设置和控制的 GUI
    5. 将显示:
      1. Comm 端口
      2. 格式
  • 工程师
  1. 服务包编程
  2. 图像编程
  3. 获取版本
  • 添加文件
  • 列出文件系统

 

  1. 从 CC3XXEMUBOOST J6端口连接 USB 电缆 (右侧)连接到您的 PC
  2. PC Windows 设置、设备管理器、端口

-我想出了4个港口

           - CC3100BP 端口(COM10)

           - CC3100BP 端口(COM7)

           - CC3100BP 端口(COM8)

           - CC3100BP 端口(COM9)

-下面的 TI 文档2显示要使用第三个端口。

-我发现第3个端口不工作,我不得不使用第4个端口 COM9

单击第4行,然后单击"Port Settings (端口设置)"选项卡

-**** 将波特率更改为921、600、 和下文文件3所示的其他设置****

-波特率: 921 600

数据位: 8位

-流量控制:无

-奇偶校验:无

-停止位: 1.

-极性:正极

-***** 对于确保完成并接受上述更改至关重要。 即在将其设置回并重新验证之后执行该操作。

  1. 返回到 CCS UniFlash GUI 屏幕、输入 COM 端口以匹配您的 COM 端口、在本例中为9
  2. CCS UniFlash GUI、单击"Format"
    1. 我发现它已设置为1 MB
    2. 请参阅 SWRU371B 2015第7页下面的文档1;是的、1MB 是正确的
  3. 单击"获取版本"
    1. 此步骤主要是确认与 CC3100BOOST 的连接正常工作

[17:11:05]开始 getversion 的操作。

[17:11:06]信息:>正在执行操作:连接

[17:11:08]信息:设置中断信号

[17:11:09] INFO:Detecting FTDI for device reset

[17:11:10]信息:连接成功

[17:11:10]信息:正在获取存储列表

[17:11:10]信息:>正在执行操作: getversion

[17:11:10]信息:阅读版本信息

[17:11:10]信息:> 引导加载程序版本:2.0.4.0

[17:11:10]信息:>正在执行操作:断开连接

[17:11:10]操作已返回 getversion。

  1. 点击"Service Pack 编程"

浏览到 Service Pack Bin 文件: servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

然后点击"OK"

[17:41:26]开始 ServicePackProgramming 操作。

[17:41:26]信息:>正在执行操作:连接

[17:41:28]信息:设置中断信号

[17:41:29] INFO:正在检测用于器件复位的 FTDI

[17:41:30]信息:连接成功

[17:41:30]信息:正在获取存储列表

[17:41:30]信息:>正在执行操作: ServicePackProgramming

[17:41:30] INFO:服务包文件的路径:C:/ti/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.14.0.0/servicepack_1.0.1.15-2.14.0.0.bin

[17:41:30]信息:正在阅读版本信息

[17:41:30] INFO:CC3100R Device Detected (检测到 CC3100R 设备)。

[17:41:30] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:

[17:41:30]信息:  NWP 补丁版本:2.14.0.0

[17:41:30]信息:  MAC 修补程序版本:1.6.0.2

[17:41:30]信息:  PHY 补丁版本:1.0.3.37

[17:41:30]信息:正在阅读版本信息

[17:41:30]信息:器件 CC3100 ES1.33

[17:41:30]信息:正在阅读版本信息

[17:41:32]信息:正在下载大小为38868的文件"/sys/servicepack.ucf "

[17:41:34]信息:

 

新令牌为0x0

[17:41:34]信息: 下载完成

[17:41:34]信息:>正在执行操作:断开连接

[17:41:34]操作 ServicePackProgramming 返回。

  1. 单击 ListFileSystem

- 升级服务包不需要此步骤。 此处显示的目的是显示我的器件返回了什么。

[17:16:36]开始 ListFileSystem 运行。

[17:16:36] INFO:>正在执行操作:连接

[17:16:38]信息:设置中断信号

[17:16:39] INFO:正在检测用于器件复位的 FTDI

[17:16:40]信息:连接成功

[17:16:40]信息:正在获取存储列表

[17:16:40]信息:>正在执行操作:初始化

[17:16:40]信息:阅读版本信息

[17:16:40]信息:器件 CC3100 ES1.33

[17:16:40]信息:阅读版本信息

[17:16:42] info:>正在执行操作: ListFileSystem

[17:16:42]信息:正在提取文件系统信息...

[17:16:42] INFO:串行闪存块大小:4096字节

[17:16:42] INFO:串行闪存容量:        256块

 

[17:16:42] INFO:文件 开始大小 失败 总大小文件 名

[17:16:42] info:索引块[blks]     安全[blks]  

[17:16:42] info:------------------

[17:16:42] INFO:N/A  0    5 N/A 5                FATFS

[17:16:42] info: 4    5    33   yes  66        /sys/servicepack.ucf

[17:16:42] info: 6    71   5    yes  10         /tmp/phy.cal

[17:16:42] info: 7    81   1    yes  2          /sys/stacfg.ini

[17:16:42] info: 8    83   3    no 3            www/safe/about.html

[17:16:42] info: 9    86   1    no 1            www/safe/overview.html

[17:16:42] info: 10   87   2    no 2            www/safe/portal.html

[17:16:42] info: 11   89   4    no 4            www/safe/setup.html

[17:16:42] info: 12   93   1    no 1            www/safe/index.html

[17:16:42] info: 13   94   1    no 1            www/safe/param_about.html

[17:16:42] info: 14   95   1    no 1            www/safe/param_config.html

[17:16:42] info: 15   96   1    no 1            www/safe/param_online.html

[17:16:42] info: 16   97   1    no 1            www/safe/js/com.ti.tokenpoller.js.

[17:16:42] info: 17   98   24   no 24           www/safe/js/jQuery-1.8.3.min.js.

[17:16:42] info: 18   122  1    no 1            www/safe/js/jQuery.rwdimagemaps.min.js.

[17:16:42] info: 19   123  1    no 1            www/safe/js/page-actions.js.

[17:16:42] info: 20   124  1    no 1            www/safe/images/ti-logo.png

[17:16:42] info: 21   125  1    no 1            www/safe/images/icon_l_html_a.png

[17:16:42] info: 22   126  1    no 1            www/safe/images/tab-line.gif

[17:16:42] info: 23   127  1    no 1            www/safe/images/ticom3-tab-left.gif

[17:16:42] info: 24   128  1    no 1            www/safe/images/ticom3-tab-right.gif

[17:16:42] info: 26   129  4    no 4            www/safe/images/hw-sbd.gif

[17:16:42] info: 27   133  4    no 4            www/safe/images/sw-sbd.gif

[17:16:42] info: 28   137  3    no 3            www/safe/css/style.css

[17:16:42]信息:

 

[17:16:42]信息:闪存使用

[17:16:42] info:-------

[17:16:42]信息:已用空间:140 块

[17:16:42]信息:可用空间:116 块

[17:16:42] info: Memory hole :[140-255]

[17:16:42]信息:>正在执行操作:断开连接

[17:16:43]操作列表文件系统返回。

 

结束

 

Lorne