This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:面临 HTTPS 连接错误-34D、CC3100 WIFI 芯片在 simplelink 和 TIRTOS 上运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206697/cc3100mod-facing-https-connection-error--34d-cc3100-wifi-chip-running-on-simplelink-and-tirtos

器件型号:CC3100MOD
"Thread:CC3100"中讨论的其他器件

大家好!

我面临 HTTPS 连接错误-34D, CC3100 WIFI 芯片运行在 simplelink 和 TIRTOS 上,与 cc3100 SDK v 1.2.0 ,握手失败后客户端 hello,没有收到服务器 hello,有人能建议我什么错误吗?

谢谢。此致  

线性调频脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指错误-340 (SL_ESEC_handshake_failure)吗? 第一步、您应该更新 CC3100中的服务包。 如果 SP 更新不起作用、下一步将使用网络监听器(Wireshark、tcpdump 等)捕获 SSL 握手。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan D、

    这里我正在连接到内部服务器它的工作,下一个我正在连接到其他服务器,我有各自的根 CA 证书也在连接期间这个服务器我收到这个错误,希望它会修复,如果我使用的 Service Pack

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果不起作用、请提供 Jan 提到的监听器日志(例如 Wireshark)。

    也可以使用 NWP 日志(请参阅以下说明链接)、但监听器日志更好。  

    e2e.ti.com/.../CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Kobi ,谢谢你的答复

    此致  

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    更新 CC3100MODR1芯片上的服务包解决了我的问题、感谢您的支持。

    此致  

    Chiranth