This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:RX 测量期间的峰值为4.824GHz (红色标准)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211199/wl1837mod-peak-at-4-824-ghz-during-rx-measurements-red-compliance

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837

大家好

e2e.ti.com/.../wl18conf.txt

我们目前正在通过 WL1837 Rx (CH 1)测试执行 RED 合规性测量、但我们得到的峰值为4.824GHz。

我们使用固件8.9.0.0.88、附件中将显示.ini 文件(需要重命名为.bin、因为不接受上传 BIN-files)。

 我们想知道为什么会发生这种情况以及我们如何能够消除这一问题。 你对此有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RETO:

    您看到的杂散是 CH1频率(2.412GHz)的二次谐波、这是意料之中的。  此杂散是否会导致您未通过认证?  

    你从 这里得到了官方 INI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    谢谢您重播。 是的、我们在 RED 认证期间未通过、现在正在分析问题。 我需要与我的同事确认我们的 ini 文件的基础是什么。 我们是否需要检查任何特定参数?

    " WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini"和" WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini 的区别是什么

    这两个文件中哪一个最适合进行 RED 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RETO:

    _JP 结尾只是表示也是日本法规(即使该产品不会在日本使用,使用这个并不会有伤害)。 此 应用手册 详细介绍了 INI 文件参数。 在这里、您可以找到有关功率限制的部分。 这些限制被用于启用模块认证、如果尝试利用该认证、则应保持这些限制。 使用最新版本可确保所有内容均正确无误。

    这方面的另一个关键部分是硬件设计。 必须使用经认可的天线并遵循数据表中的布局建议。 有关天线和模块集成的更多信息、请参阅此 应用手册。 该文档中链接了设计检查清单、这也有助于检查设计是否正确。

    最后、您还可以提交 设计审阅 、以便我们也可以查看设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RETO:

    这里还可以帮助更改   INI 文件中的 NumberOfAssembledAnt5值:

    当前值可能为01。 将此位置更改为02。