This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WiLink 模块查询

Guru**** 2615305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1212779/wl1837mod-wilink-module-queries

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我有几个问题来自一位客户-他们正在评估 WL1837MODGIMOCR 并检查相关的规格。 主机是 AM62A Linux MPU。 我们是否支持以下各项?

1) 802.11ac Wave 2.

2) IEEE 802.11w (WPA3)。

"我不相信我们过去曾支持过这一点——这方面有什么变化吗?

3) 802.11k 漫游

4) 802.11d 其它监管领域

此致、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 802.11ac Wave 2.

    2) IEEE 802.11w (WPA3)。

    是的、我们在 R8.8版中添加了 WPA3支持

    3) 802.11k 漫游

    我们不支持它,但第三方 Intelligraphics 提供支持。

    4) 802.11d 其它监管领域

    支持802.11d

    谢谢