This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 不符合 Brazil Anatel Wireless 的要求

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1200992/wl1835mod-wl1835mod-non-compliant-to-brazil-anatel-wireless

器件型号:WL1835MOD

您好!

作为 TI 客户(FARO)、在经过 3个月的讨论后、我们仍无法知道 TI 是否因巴西当局或客户提出的罚款/不合格情况索赔的风险较低而退出了 WL1835MOD 的 Anatel 认证。

WL18没有 Anatel 证书 35. Mod、但它  长期保持在市场上。

我们还在等待 TI 评估认证的成本和交货周期。 那么 TI 就 必须决定是 自行做到还是可能考虑成本分担协议。

我一直在接触: Parmar Vihang、 Hubbard Dylan、 Moore Benjamin。

由于我在 2个月内没有获得任何有关这方面的答案、我们是否应该得出产品计划保持不合规的结论?

或者、如果不是这样、我能否与负责此产品全球认证的人员交谈?

这一情况紧急。

此致!

Nicola Conforti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nicola、

    此时我们尚未排除该问题。 很抱歉延迟时间较长、我们正在处理一个长队列。 我一定要向我们的营销团队强调这项工作、看看我是否可以获得更新的时间范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nicola、

    只是一个更新:

    我们正在与巴西的认证联系人进行沟通。 我们正在整理他们要求的信息、以便更好地了解成本。 我希望在下周同一时间再见到这方面的反馈。 感谢您的耐心、我会随着进度继续向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我们收到了有关成本和时间轴的信息:

    充电模型

    WL1835MOD

     

    该设计的链接

    WLAN/BT 模块
    - WLAN (MIMO 2X)
    2400-2483.5MHz:
    802.11 b/g/n 20/ n40

    -蓝牙 EDR (GFSK 和8DPSK)操作频率2400 - 2483.5MHz;
    -低功耗蓝牙(1M)和(2M)的工作频率为2400–2483.5MHz

     

    总计

    USD 2.600,00

    认证+测试(RF 测试)+ ANATEL 提交

     

     

    交货周期:

    测试:~3周

    认证时间:2个工作日

    ANATEL Homologation:~3-4周

    我们正在使用此信息进行评估、只是想让您了解此信息。