This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:TLS1.2支持的 WiFi 器件?

Guru**** 2615295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211071/cc3235modsf-tls1-2-supported-wifi-devices

器件型号:CC3235MODSF

您好!

从 TI 论坛我得知、CC3235仅支持 TLS1.0。

这些器件何时支持 TLS1.2是否有时间表?  

现在或近期 TI 还有其他器件支持 TLS1.2吗?

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth

    套接字(网络通信)支持 TLS 1.2、但 EAP 安全(WPA2-EAP)仅支持 TLS 1.0。 这意味着您需要知道您需要 TLS 1.2有什么用途。 如果您需要 TLS 1.2进行套接字通信、那么使用 CC3235将是非常好的选择。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要支持 TLS1.2以实现 EAP 安全的器件。

    您是否推荐任何其它支持 TLS1.2 EAP 安全性的设备?

    此致、  

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    TI 目前没有像 CC3235这样支持 TLS 1.2 EAP 的类似器件。 据我所知、TI 没有计划为 CC3220/CC3235器件添加 EAP TLS 1.2。 他们的声明是当前器件没有足够的资源来实现此特性。 我曾与 TI 员工多次讨论此问题、但说实话、他们没有让我信服。

    我认为采用1.2的 EAP 在 WiLink8和即将推出的CC330x 器件上是可行的。 但这些器件与 CC32xx 的"类别"不同。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    我正在内部查看此问题、我会返回给您我找到的结果。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    目前没有计划向 CC32xx 器件添加 TLS 1.2 EAP 支持、因为这些器件上当前使用的 hostap 版本是不支持此功能的旧版本。

    关于 Wilink8、这是一个收发器设备、它具有已连接的主机来管理 hostap 和请求者、因此如果主机上有最新版本的 hostap、它可以支持 TLS 1.2 EAP。 是的、CC32xx 属于不同类别的器件。 CC33xx 器件以这种方式相似、主机应支持这种方式。  

    此致、

    Jonathan