This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301和 LWIP 的 HTTP 客户端示例

Guru**** 2616045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211008/cc3301-http-client-example-for-cc3301-and-lwip

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: LP-AM243

大家好  

我刚开始使用 CCS 和 SDK 1.2使用 CC3301模块开发 LP-AM243。

我想听到你是否有一个例子,一个简单的 HTTP 客户端在向一个服务器张贴?

此致

Thomas Bødker í nez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前不是 TI 提供的、但在联机操作中、您可以找到使用已集成的 LWIP HTTP 模块的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在网上搜索并找到了很多 GET 请求示例。


    但是、如果 TI 或其他类似您的人可以向我推荐一个带有帖子示例的简单 HttpClient、那么我想要节省一点时间。

    韩语 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划添加更多示例、但目前我们没有 HttpClient。

    理论上(因为我还不是 LWIP HTTP API 的专家)如果您有 GET 请求示例、切换到 POST 应该相对简单。 BTW。 我们 过去没有提供专用的 HTTP POST 示例、例如 对于 CC32XX、我们只有一个 HttpGet 示例、我不确定我们是否会在将来的示例中使用一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致
    Thomas