This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:HTTP POST 事务不会间歇性完成

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100, EK-TM4C1294XL, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1202002/cc3100-http-post-transactions-do-not-complete-intermittently

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:、 EK-TM4C1294XL、

我正在使用一个基于 CC3100的模块、该模块由 Tiva 微控制器控制、其中包含 CC3100SDK 1.3.0版、用于实现 http 服务器。

这使用与开箱即用示例类似的方案、以"NAME=__SL_P_UXX=0"格式发布消息。
大多数情况下、这会按预期运行、我可以继续使用令牌轮询程序代码来更改显示的值。

POST 事务间歇性地看起来不完整、并且在任何额外的 POST 或 GET 可以开始前有10s 超时。
使用 Chrome (110.0.5481.178)、Edge (110.0.1587.57)和 Firefox (110.0.1)时也是如此。

我更改了 javascript、以确保我只有一个公开事务与服务器、这没有区别。

我 在 user.h 文件中更改了源代码、将 MAX_CONCONVERT_OPTIONS 从10增加到32 、但这没有区别。

如果我使用 Wireshark 捕获事务、当 POST 按预期工作时、可以看到流的以下事件:

[SYN]来自浏览器
[SYN、ACK]
[ACK]  
从浏览器发帖
HTTP 204没有来自服务器的内容
[fin、ACK]来自服务器
[ACK]
[RST、ACK]

我们看到10s "超时"时后捕获如下:

[SYN]来自浏览器  
[SYN、ACK]
[ACK]  
从浏览器发帖
[来自服务器的 ACK
HTTP 204没有来自服务器的内容
[fin、ACK]
[fin、ACK]来自服务器
[ACK]从服务器
[TCP Window Update][ACK] from server
[SYN]来自浏览器的下一个流索引,它来自浏览器完成帖子时触发的 JavaScript。
[TCP Retransmission][FIN, ACK] from server
[TCP Retransmission ][SYN] from browser.

这些重新传输会重复执行、直到启动10s、然后下一个 Get 开始。

它看起来像当它工作时,服务器发送一个[ FIN, ACK]当我认为它应该严格的浏览器。
浏览器随后以[RST, ACK]结束交易。
终止事务的有效方式、可能是由意外的{FIN、ACK]触发的。
很奇怪,但不会出问题。

当它不起作用时、似乎服务器正在等待[ACK]完成终止过程。
然而,这来自最流行的浏览器,我很难看到这是否真的是错误的。

但是、如果这是可接受的交换、则看起来 CC3100驱动程序中可能存在错误。
 但是、我无法使用搜索找到任何问题。

谢谢。

Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障后应用程序的状态是什么? 您是否曾尝试过"暂停"调试器以检查程序计数器?

    您能否提供 Wireshark 日志(如果可以、使用802.11信息、例如无线监听器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 Wireshark 捕获、Kobi。 不幸的是、我没有空气嗅探器可在运行浏览器的机器外部捕获这些内容。

    e2e.ti.com/.../Error-and-good-transactions.zip

    正如您将在捕获中看到的那样、此应用程序在 http 服务器中出现10s 超时后恢复。
    虽然我目前正在使用固件的调试版本、但我发现、例如、将附加调试信息放入控制台会减慢进度、并且使重新生成故障变得更困难、这可能会导致一些时序问题。

    谢谢。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们没有收到我们发送的 TCP FIN 上的确认,因此连接保持打开(参见 FIN 数据包的重新传输),我们不接受其他 SYN 数据包(直到 FIN 超时发生)。

     MAX_CORECONVERGE_OPTIONS 在哪里定义?

    这里的用例是什么?

    似乎缺少的 ACK 符合 HTTP 服务器仅支持一个连接的限制。

    如果这是一个关键问题、您可以查找 将 在主机上运行的 HTTP 服务器软件( 在 NWP 的 TCP 套接字上运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kobi。

    我同意、当我们看到该问题时、服务器可能等待最终 ACK 以完成 TCP Connection 发布序列。
    我想知道、因为我没有从监听器或从服务器(CC3100)捕获的序列、是否会同时发送两端的 FIN、ACK 数据包、按照原样以无线方式发送、从而造成问题的间歇性。

    但是、我对 TCP 的理解有限、是只能由发送 FIN 的连接发起方(发送原始 SYN)来启动 释放序列、还是释放序列图是指要将该序列作为发起方启动的任何一端?

    我问,当我们没有看到问题时,始终是发送了 SYN 的浏览器,但发送初始 FIN 的服务器。 这也可能是浏览器在连接结束时发送 RST 的原因,而不是通过正常断开连接。

    在   安装最新 SDK 时、MAX_CONCONVERGE_OPTIONS 在 simplelink user.h 文件(移植 API 的一部分)中定义:默认情况下、该文件位于 C:\ti\CC3100SDK_1.3.0\cc3100-sdk\simplelink\templel_user.h 中。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FIN 和 SYN 之间没有关系。

    SYN 将始终由客户端(浏览器)发送。

    fin 在应用程序调用关闭时发送、这意味着该端没有其他任何要发送的内容(在套接字上)、它可以由服务器或客户端触发。

    发送 RST 可以强制断开、而无需等待另一端闭合套接字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢提供的信息、Kobi。

    那是我当时的误解,我可以忽略一个有效的通信和一个超时的通信之间的任何差异。

    浏览器(Google Chrome, Chromium Based Edge 和 Firefox )似乎尚未发送最终的 ACK。

    我接下来要做的是尝试查看另一端是否以相同的顺序看到消息。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深入研究了驱动程序代码后、似乎所有的 TCP 握手都发生在 TI CC3100 NWP 中、因此很遗憾、除非我错过了某些内容、否则我无法从 NWP 的角度来记录序列。

    令人困惑的是、当问题发生时、我们有两种方式来执行奇怪的 TCP 发布序列。

    我们看到的序列如 Wireshark 捕获中所示、是:
    1. fin、从浏览器向 CC3100发送 ACK  
    2. fin,从 CC3100 向浏览器发送 ACK
    3. 从 CC3100 向浏览器发送 ACK

    我的问题是:
    答:为什么 CC3100 在它自己的 FIN 之后发送一个 ACK?  
    B:为什么浏览器不发送 ACK 来响应来自 CC3100的 FIN、ACK?
    C: 来自 CC3100的 ACK 是否会导致浏览器看到版本完整、这就是他们不发送最终 ACK 的原因。

    谢谢。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在终止序列期间、两端都会发送一 条 FIN (在 TCP 序列号中计为1个字节)消息、并期望在消息上获取一个 ACK (否则、 它们 将重新发送 FIN 或以无格式关闭连接)。 如前所述、连接是双向的、发送 FIN 的只是告诉远程侧、我们不会在连接上发送任何内容、但 RX 路径仍将打开。 通常、发送 FIN 会 触发远程侧发送自己的 FIN、从而释放套接字。

    1.我想您的意思是对等方的 FIN 的 ACK (如果不是、请指出我们发送 ACK 的确切数据包、没有明显的原因)  

    2、我不知道。 可以丢弃数据包、但如果它是一致的(或其频率很高)、则会 出现一些问题。  

    3.是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前面随附的"Error and Good transactions.zip"中的 Wireshark 序列显示:

    No. 777、浏览器向 CC3100发送 FIN、ACK。 我认为这是发布序列的开始、浏览器是启动器。
    778号、CC3100向浏览器发送 FIN、ACK。 我相信这是对777和 FIN 从接收器。
    第779号、CC3100 向浏览器发送 ACK。

    它是第779行、我引用了该行。
    我想我们希望浏览器会有一个 ACK 来完成发布、正如您之前所说的那样、当您说"我们在我们发送的 TCP FIN 上没有得到 ACK "时、我觉得这是正确的。

    我想知道的是、为什么 CC3100当时单独发送了 ACK、是问题的根源。

    我曾尝试使用监听器捕获数据包、但目前 SimpleLink AP 必须配置为只允许单次连接。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来数据包#778是在从浏览器接收 FIN (#777)之前发送的(即双方决定同时关闭连接)。

    一旦 FIN (#777)被处理、CC3100已在其上发送 ACK。

    (CC3100堆栈在2个线程中处理 RX、并在第二个线程更新#777上的 ACK 计数器之前发送 FIN+ACK (#778)的可能性也小了)。

    所以在这两种情况下、都是在没有向 FIN 本身确认的情况下发送#778数据包(ACK=582)、因此需要为 FIN 发送另一个 ACK (=583)。

    这是一个有效的序列。 问题是为什么浏览器不在我们的 FIN 上发送 ACK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Android 手机进行了测试、使用 Chrome 时也有类似的间歇性10秒延迟。
    使用 Samsung 互联网、10s 延迟后会让 CC3100需要软复位。

    不幸的是,我没有能力捕获 TCP 通信,就像我在 Windows 11桌面计算机上一样。

    为了将该应用程序与其余应用程序分离、我将考虑创建一个可在 TI 开发套件上运行的简单应用程序、最好是 CC3100 OOBE 的一个版本。

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试获取 NWP 日志(至少对于需要软复位的问题)-请参阅 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf.

    我不确定我们能否解决另一个问题、因为我们没有发现任何堆栈行为问题。 我想 HTTP 服务器只能与一个套接字一起工作、这无法更改(您可以在主机上使用 HTTP 服务器应用、以便在第一个套接字即将关闭时接受第二个套接字上的连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接 Tiva C 系列的 Launchpad (EK-TM4C1294XL)和 CC3100 BoosterPack (CC3100BOOST)构建了一个系统。

    我已经将版本1.3.0 CC3100 SDK 中的 getting_started_with_WLAN_ap、http_server 和 out_of_box 示例中的一些源代码进行了合并。

    此问题在 Win11/Chrome 中重现
    此问题在 Win11/Edge 中重现
    此问题再次出现 Win11/Firefox
    该问题不会在 Android 13/Chrome 下重现
    在 Win7/Chrome 下不会出现此问题
    此问题不在 Win10/IE11中重现

    因此,问题似乎必须与 Windows 11 TCP 内核驱动程序有关。

    因此、我已根据反馈将 ACK 标记为已解决、表明浏览器未向 CC3100 FIN/ACK 发送 ACK。

    感谢您的帮助。

    Kevin 老师