This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:在扫描结果中找不到我的 SimpleLink SSID

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1210955/boostxl-cc3135-unable-to-find-my-simplelink-ssid-in-scan-results

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOSTCC3135

大家好、

我的客户将 BOOXTXL-CC3135连接到 CC31XXEMUBOOST 板。  

 

他们为设备通电并按照文档中的说明操作。

https://www.ti.com/lit/ug/swau106/swau106.pdf?ts=1679639633519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBOOSTXL-CC3135

 

但无法看到 SimpleLink Wifi 网络。 有什么节目遗漏了吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest Yong:

    它们是否仅将 BOOXTXL-CC3135连接到 CC31XXEMUBOOST? 虽然 CC3235 具有一个应用微控制器子系统、但 CC3135只是一款无线网络处理器、您可以 从此处获取 CC3235S Launchpad。  他们当前的硬件 设置仅允许他们使用名为 RadioTool 的软件工具测量射频性能并更新固件补丁。  

    要运行软件示例、您需要下载 SDK 和 使用主机处理器 中的示例可随时与 TI 的 MSP432P401R LaunchPad 配合使用。  您还可以参考 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器 以获得更多信息。  

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torres、

    感谢您的答复。

    是的、它们仅 将 BOOXTXL-CC3135连接到 CC31XXEMUBOOST。  因此、要确认一点、他们需要将 MSP432P401R LaunchPad 作为外部 MCU 之一来进行软件测试? 是否有关于将 MSP432和 CC3135连接在一起的用户指南?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 CC3135内部没有 MCU、所以他们需要一个主机处理器。  BOOXTXL-CC3135 可以 使用标准的两个20引脚连接器直接连接到兼容的 LaunchPad,您可以  在《 CC3135 SimpleLinkWi-FiRegisteredBoosterPack 插件模块硬件用户指南》的第4节中看到连接到 MSP432 LaunchPad 的升压板图像。

    Br、

    Jessica M. Torres