This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:堆栈和堆存储器大小

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211035/cc3220sf-launchxl-stack-and-heap-memory-size

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我 在所从事的项目中遇到了内存管理方面的问题。 我们程序的其中一个线程使用过多的堆栈内存、我正试图减少堆栈的使用。 我曾尝试过与 malloc 函数进行动态内存分配、但收到了一个空指针、因此我怀疑堆内存也即将用完了。 如何检查最大堆栈和堆大小? 我能升高吗? 如果是、那么最大限值是多少?

此致、

Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francisco:

    如果使用 CCS IDE、您可以使用 ROV。 ROV 可以很好地与 TI-RTOS 配合使用、但它可以与 Free-RTOS 配合使用(但功能有限)。 堆栈可以通过链接器文件(*。cmd 文件)配置。 任务/线程的堆栈大小可在创建任务/线程时设置。 您段的静态分配可通过 CCS 中的存储器分配工具进行观察。

    本视频对您也很有用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的答复和视频,他们非常有帮助。

    Francisco