This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:UART 输出导致故障

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209700/cc3130-uart-output-is-causing-trouble

器件型号:CC3130

大家好

对于 WiFi 模块的生产测试、我们使用通过线路驱动器连接到许多 CC3130的 RX micro。
我们一次仅启用一组线路驱动器、该驱动器会按预期工作、但验证 UART 引脚除外。
SPI (4引脚)和 UART (4引脚)都连接到我们的微控制器。 (与/RESET、/HIB、中断、共存输入、共存输出一起)

似乎导致问题的原因是 WiFi 模块在 UART_TX 上发送字节。

是否有关于 CC3130何时发送数据和发送什么的概述? (在 UART 上)

示波器颜色:
蓝色= UART_RX
黄色= UART_TX
绿色=中断

欢迎您提供任何建议/指导:)


/palle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在用户指南中找到以下内容:

    但是、TX 突发之前没有初始 RX 通信、也没有 Host_IRQ。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Challe、

    这个字节何时发送? 是否在通电后不久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    可以。 我的软件同事告诉我、这是一个同步字节。  

    今天进行了第二次设置并投入运行、因此我们看不到问题。  

    如果不是同事设置中的硬件问题、我将解决此问题并创建新的。

    谢谢