This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:HTTP 服务器的 TLS 配置

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1210687/cc3220sf-tls-configuration-for-http-server

器件型号:CC3220SF

尊敬的 TI 团队:

在 CC3220SF 上运行安全 HTTP 服务器。  使用 API  sl_NetAppStart (SL_NETAPP_HTTP_SERVER_ID)启动 HTTP 服务器

在启动 HTTP 服务器之前、我希望执行以下操作
-禁用 TLS 1.0和1.1版
-禁用特定密码套件和没有 PFS 的密码
我应该使用哪个 API?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法使用内部 HTTP 服务器完成此操作。

    可以使用外部 HTTP 服务器实现(请参阅中的 TI 参考 /source/ti/net/http)、该 MCU 使用可配置的 simplelink TCP 套接字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有如何处理此问题的示例?  

    上面的路径中只有 API 说明。 示例就很好

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉前面有误-表示内部 HTTP 服务器 不会的 都支持该配置。

    很遗憾、SDK 当前未包含任何使用外部 HTTP 服务器的示例。 我将尝试看看我们是否有任何使用它的公开示例。