This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 中的4MB 闪存

Guru**** 2614855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1211126/cc3220mod-4mb-flash-in-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

在 CC3220MOD 网站中提到:

  • CC3220MODS 和 CC3220MODAx 型号包含256KB RAM
  • CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 是基于闪存的 MCU、集成1MB 闪存和256KB RAM
  • 外设驱动程序

但在 CC3220MOD/CC3220MODSF 中有另4MB 闪 存、那么 CC3220MODSF 与1MB 闪存之间有何差异呢? 只有 CC3220MODSF 有另一个1MB 闪存?

或者这个额外的4MB 只能节省数据、不能用于启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1MB XIP 闪存可用于 CC3220SF 中的代码执行。 sf 允许使用更大的代码。 实现 器件您被限制为256KB RAM 以用于代码执行和其他常见的 RAM 内容(缓冲区、堆栈、堆、全局变量等)。

    4MB SPI 闪存内部模块存储代码(但不是 fRO 执行)、服务包(ROM 中 WiFi 固件的补丁)、配置、web 现场、用户文件等

    1月