This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:禁用 Wi-Fi、启用 BLE 和广播时的总功耗

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209760/wl1835mod-total-power-draw-where-wi-fi-is-disabled-ble-enabled-and-advertising

器件型号:WL1835MOD

嗨!  

我对这款芯片的功耗非常好奇、当时我们想将其置于低功耗模式、在该模式下会禁用 Wi-Fi、启用 BLE 并进行广播。 不确定我应该在数据表的哪一部分查看。 是根据第8.18节判断为143uA、还是还需要包含160uA WLAN 睡眠电流? 此外、这些电流是从 Vbat 还是 Vio 汲取的? 表9-3似乎表明160uA 来自 Vbat、但有额外的60uA 来自 Vo。 总结一下我的问题、这种状态下的总功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您需要获取表9-3中的 WLAN 睡眠模式电流并将其与 BLE 广播电流相加。 VBAT 同时为 WLAN 和 BT 内核供电、因此大部分电流会流入该电源、VIO 电压轨由两个内核共享、无需考虑两次。