This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:基于 Azure 的 OTA 支持。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204431/cc3220sf-launchxl-azure-based-ota-support

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

高支持、  

我一直在一个项目中使用 Azure SDK v4_10_01_01。 我想使用现有的 SDK 实现 OTA。 我最近发现 Azure 提供了设备升级(OTA)功能。  

是否有任何基于 TI 且具有器件更新功能的示例示例或演示项目? 如果是、请提供样片的链接。

以下是参考链接:- 了解 Azure IoT Hub Agent 的设备更新| Microsoft Learn

Azure-IoT-Middle-FreeRTOS/how_to_use_adu_client.MD (位于 MAIN Azure/azure-IoT-Middleicle-FreeRTOS·GitHub) ·

谢谢。

Sai Jnaneswar Juvvisetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    TI 有自己的专有 OTA 示例、该示例受 SDK 4.XX 等旧版 SDK 的支持

    若要更好地了解 OTA 的工作原理、您可以查看此链接:

    https://www.ti.com/lit/an/swra510b/swra510b.pdf?ts=1678378572559&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在当前的 SDK 中、TI OTA 集成在 MQTT 客户端等示例中。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AVI E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avi  

    感谢您的答复。

    需要更清楚地了解  Azure SDK v4_10_01_01。 它是否使用 Azure IoT SDK for C?  

    如上所述,根据我的理解,Azure 使用 azure-ituo-middleware-freeRTOS 将 ADU 服务集成到 Azure IoT SDK for C 上  

    因此、如果基于 TI 的 Azure SDK 使用 Azure IoT SDK for C、那对我会有所帮助。

    谢谢

    Sai Jnaneswar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我们没有演示说明使用 Azure 的整个 OTA 过程。 必须将 OTA 捆绑包从 Azure 云加载到 CC32xx 器件。 Azure 插件中提供了 MQTT 演示、演示了如何连接到物联网中心、您也可以使用 HTTP 加载文件。

    然后、您可以将捆绑包写入文件系统、并使用 SDK 中的 OTA 示例作为参考来运行更新。  看一下    CC32xx SDK  和 OTA 应用手册中的云 OTA 示例

    此致、

    AVI