This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:首次引导 sFlash 在外部编程

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1208825/cc3135-first-time-boot-sflash-programmed-external

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3130

在我们的装配线上、我们将生产一个 WLAN 器件。 sFLASH 在安装前进行编程。 我想知道第一次上电和后来上电之间有什么区别。 "处女"加电和以下电源的初始化时间是否过长。

其次、出厂恢复后的第一个引导将与"出厂后的数据包一"相同。 我们正在进行这项调查是为了缩短测试时间。

B.R.

弗莱明·拉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SPI 闪存的 Gang 编程之后的首次引导期间、未压缩映像并创建 sFlash 内的文件系统。 这需要多长时间取决于 Gang 映像的大小和 SPI 闪存类型(SPI 闪存的时序参数)。 因此、很难给出确切的数字。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我想、出厂恢复将产生与您所描述的相同的过程、我们将尝试此过程并找到映像和闪存供应商的时间、是否有任何方法可以指示该过程何时完成?

    //Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为出厂默认的过程会有些许不同、甚至可能需要更长的时间。 因为相应的闪存块需要被擦除(这不是在初始编程期间完成的、在初始编程期间、计数器计数之前闪存已经被批量擦除)。

    欢迎回答第二个问题、请等待 TI 的回答。 但我认为确定这一点并不容易。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:  

    我不知道实现该目标的简单方法。 我可能会使用 主机驱动程序进行测试,并 ping 该设备以获取文件系统列表(即 sl_FsGetFileList ()),然后查看该操作是否返回预期值。 然后、您可以通过这种方式测量时间。 我不确定您可能获得的一致性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试通过 SPI 接口填充 sFLASH (CC3130保持复位)、发现从复位到 UART 活动的时间从大约1、2秒增加到了4秒、我认为我们现在已经不错了!

    B:R:

    弗莱明