This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:用于 FIN 命令的 Simplelinkevent

Guru**** 2617695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209721/cc3220sf-simplelinkevent-for-fin-command

器件型号:CC3220SF

您好!

我从服务器接收到一条 FIN 命令、连接到 CC32XX 器件。

应检查结构"SlSockEvent_t"中的哪个成员来识别哪个套接字描述符接收到了 fin 命令?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件不具有此功能。 您可以检查套接字是否已关闭、但没有用于与 FIN 数据包直接交互的 API。 唯一的方法是绕过 NWP 内的 TCP/IP 堆栈、并在应用处理器内使用自己的 TCP/IP 堆栈。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果对等器件关闭了 TCP 套接字,您应该从调用 sl_Recv ()得到0作为返回值。

    Shlomi.