This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:摄像机外设

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, SYSCONFIG, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209828/cc3235modsf-camera-peripheral

器件型号:CC3235MODSF
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC3200

您好!

我阅读了 CC3235MODSF 数据表并看到了并行摄像头传感器外设! 我想知道是否有人能为我指出起点的方向、或者我可以使用这个模块来试验这个特性。 我发现这些驱动程序在某些地方现在不受支持、这是真的吗?

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、正确。 CC3220和 CC3235的 TI 驱动器(和 SysConfig)不支持内部摄像头外设。 TI 通过OmniVision 摄像机模块为这种器件提供参考设计

    如果要使用内部摄像机外设、则需要使用 driverlib 层。 这可以通过与 CC3200类似的方法来完成、因为摄像头外设是相同的。 为获得灵感、您可以下载较早版本的CC3200 SDK (版本1.40或1.30)、在这里您可以找到通过 driverlib 使用摄像头接口的演示。 请注意、此演示无法与 CC3235器件兼容。

    1月