请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODSF Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC3200
您好!
我阅读了 CC3235MODSF 数据表并看到了并行摄像头传感器外设! 我想知道是否有人能为我指出起点的方向、或者我可以使用这个模块来试验这个特性。 我发现这些驱动程序在某些地方现在不受支持、这是真的吗?
谢谢!
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我阅读了 CC3235MODSF 数据表并看到了并行摄像头传感器外设! 我想知道是否有人能为我指出起点的方向、或者我可以使用这个模块来试验这个特性。 我发现这些驱动程序在某些地方现在不受支持、这是真的吗?
谢谢!
Dan
Dan、您好!
是的、正确。 CC3220和 CC3235的 TI 驱动器(和 SysConfig)不支持内部摄像头外设。 TI 通过OmniVision 摄像机模块为这种器件提供参考设计。
如果要使用内部摄像机外设、则需要使用 driverlib 层。 这可以通过与 CC3200类似的方法来完成、因为摄像头外设是相同的。 为获得灵感、您可以下载较早版本的CC3200 SDK (版本1.40或1.30)、在这里您可以找到通过 driverlib 使用摄像头接口的演示。 请注意、此演示无法与 CC3235器件兼容。
1月