This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:可同时进行多少个 SPP 连接?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204592/wl1837mod-how-many-simultaneous-spp-connections-are-possible

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: CC2564MODN

WL1837MOD 模块可同时进行多少个 SPP 连接? 我可以同时进行两个单独的 SPP 连接吗?  限制是多少?

此外、CC2564MODN 可以支持多少个同步 SPP 连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8和 CC256x 最多可支持10个 BLE 连接。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有10个 BLE 连接?  

    BR/EDR 呢? 7? 如何同时进行音频连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将审核查询并回复给您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    对于这两种器件、它们最多支持7个蓝牙经典(BR/EDR)连接、这将是典型的 SPP 连接。

    此外、它们都支持多达10个 BLE 连接、根据蓝牙规范、没有针对 LE 连接的 SPP 配置文件、但您可以通过 GATT 配置文件仿真 SPP、我们在 SDK 中提供了相关演示。

    当您说"同步音频连接"时、您指的是同时传输/接收音频、还是只是激活并连接了相关配置文件? 无法同时传输音频流、但您可以让连接保持打开状态(通过暂停和播放来在流之间切换)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是的、我指的是有效的 HSP/HFP 或 A2DP 连接(流式传输/接收音频)。  基本上、在 BR/EDR 上可以同时有1个有源音频连接和6个数据(SPP 等)、而同时有10个有源 BLE 数据连接。  是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好、这应该是可行的。