请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 我们将 对 Wi-Fi 使用固件版本 R8.7 SP3 、 对蓝牙使用固件版本 P2.148 (TIInit_11.8.32.bts)。 我有几个关于安全性的问题:
1.以上所列固件版本支持 WiFi 和 BT 的安全保护类型是什么?
2. Wi-Fi 是否支持 FIPS 140-2 1级认证?
3. BT 是否 支持 FIPS 140-2 1级认证?
4. 固件版本 R8.7 SP3是否支持 WPA3?