This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:如何通过有线、OTA 或任何其他连接支持此解决方案

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209732/cc3200mod-how-to-support-this-solution-via-wired-ota-or-any-other-connectivity

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

我有一个涉及 CC3200的物联网解决方案。 提供我的两个物联网设备的公司已经消失了,支持整个云解决方案周围的设备(数字淋浴)主要消失了。

是否有实现以下目标的方法:

-更新嵌入在闪存中的 Certs 文件,而无需轻松访问 OTA 解决方案?

-更改 OTA 解决方案,因为访问任何已配置的 Dropbox 和任何安全令牌可能已变得不可能!

-在生产中使用 UNIFLASH ,而不是通过有线连接使用开发套件?

由于我有两件昂贵的设备依赖这项技术、而供应商及其支持服务已经消失、因此我正忙于工作。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    向我发送私密消息、提供更多详细信息、我将尝试查看此内容。 由于 CC3200不是安全器件、有多种方法...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 CC3200就是我的数字淋浴系统。 它具有用于数字淋浴/浴缸控制器的固件。 淋浴启动、发现本地 WiFi、然后通过 WebSockets 连接到服务器 URL。 该 URL 过去是 AWS IoT 云服务-但制造商已经关闭和消失了这项服务。 我现在尝试逆向工程这台服务器过去做什么,但需要更改一些配置(例如 CA Certs )在 CA3200中,以尝试和淋浴固件连接到我的本地(替代 AWS )服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白。 我原本以为你的问题稍有不同。 但我仍然可以提供一些提示。 请注意、由于制动版权、在某些国家/地区这样的"黑客行为"可能不合法。

    • 第一步、您需要调查硬件并确定引脚 UART (RX、TX)、SOP2引脚(用于激活 ROM 引导加载程序)和 JTAG 引脚(TDI、TDO、TCK、TMS)的位置和当前 SOP 模式
    • 设置 SOP2模式并在重置后连接 UART,您应该能够使用 Unilfash 3.4在文件系统中列出文件
    • 使用 CC3200 LaunchPad 和 CCS、您需要创建用于读取文件内容并通过 UART 将该内容发送出去的固件
    • 使用 JTAG 从 CCS 将此固件上传到 CC3200 RAM、并将文件内容解压缩到计算机
    • 现在、您可以尝试上传不同的 CA 文件、使用反汇编器(IDA Pro、Ghidra 等)反编译 mcuimg.bin 文件

    1月