This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:fin 到不存在的端口

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209697/cc3220sf-fin-to-a-non-existing-port

器件型号:CC3220SF

您好、TI 团队、

我有一个 CC32XX、它连接到源端口为52337的服务器。 在没有正常 TCP 断开连接的情况下会重新启动 CC32xx。

重新启动后、CC32xx 连接到源端口为52119的服务器。 服务器可以接受来自器件的单个连接、因此会向端口52337 (重新启动之前 CC32xx 的端口)发送 FIN。

此 FIN 会在 SimplelinkSockEventHandler 上作为关闭事件接收吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 NWP 重新启动后、CC32xx 对以前的 TCP 连接不知情。 因此丢弃了该 FIN 数据包。

    1月