This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:CCS 中的 OpenSSL

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1209312/launchxl-cc3235s-openssl-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S、CC3235SF

大家好!

我正在寻找与 CC3235兼容的 OpenSSL 库。 官方 OpenSSL libary 似乎与主板不兼容。

想知道是否有适用于 cc3235s 的优化 OpenSSL 库、或者关于如何配置官方库(GitHub - openssl/openssl:TLS/SSL 和 crypto 库)以与 Cortex-M4架构兼容的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 CC3235器件中使用 SSL 库的目的是什么? 如果要使用 TLS 套接字、则无需外部 SSL 库、因为设备本身支持最高1.2的 TLS。 如果要出于其他目的使用 SSL 库、则可以使用 Mbed TLS 等库。 根据您的需求、由于内存资源的原因、可能会也可能不会使用此库(例如、针对 TLS 1.3、CC3235S 没有足够的内存以及需要使用 CC3235SF)。

    1月