This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Lab_cc3100示例中出错。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, CC3100MOD, CC3200, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203652/cc3100mod-error-in-lab_cc3100-example

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3135、CC3120 CC3200、CC3120MODBOOSTXL-CC3120MOD

大家好、

以下是客户的请求:

该电路板为 MSP432P401R、 使用的示例为 Lab20_cc3100。 在运行时、configureSimpleLinkToDefaultState 函数返回值-100

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 CC3100的 lab20是什么。 您能否共享链接?

    -100表示 NWP 获得了 abort()。

    您能否提供 NWP 日志? (/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf) 

    请检查在中止之前是否收到任何 simplelink 异步事件、并检查  configureSimpleLinkToDefaultState 中的序列 、以查看哪个调用实际返回-100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobi。

    以下是客户的日志文件:

    e2e.ti.com/.../bbb.log

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件为空。 请仔细检查捕获说明。

    请提供有关此用例的更多详细信息、因为我对 lab20不熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    客户找不到文件、您能否提供特定的文件夹路径?

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以从任何位置调用它(使用所有其他外设初始化函数将其添加到主线程)。

    他将包括以下标题:

    #include <ti/devices/cc32xx/inc/hw_types.h>
    #include <ti/devices/cc32xx/driverlib/rom_map.h>
    #include <ti/devices/cc32xx/driverlib/pin.h>
    #include <ti/devices/cc32xx/driverlib/prcm.h>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    客户正在使用 CC3100mod、 应 将以下代码添加到 uart.c 或 uart.h 中?

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不应将其添加到应用程序代码中。  

    客户应在他的引导序列中的任何位置添加这些行(他只应包括前面提到的标头)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 CC3100、则不需要这个。 仅 MCU 器件对输出线路进行多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    TeraTerm 记录的二进制日志中始终会出现乱码字符、因此客户更改了串行端口工具、但仅记录了十六进制日志。

    e2e.ti.com/.../SaveWindows2023_5F00_3_5F00_21_5F00_10_2D00_51_2D00_26.TXT

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    NOP、NWP 日志仍然不正确。

    您的客户能否提供图纸(MSP432 + CC3100连接原理图以及 NWP 日志连接的 UART 引脚的位置)。

    您的客户是否已完成将主机驱动程序从 TM4C 芯片移植到 MSP432P? 因为 CC3100 SDK 默认不支持 MSP432P。 可能需要一些移植工作。 如果您的客户希望使用 MSP432、通常可以转到SDK 插件支持的 CC3120或 CC3135

    我从以前的经验知道,有很多原因的错误-100 ,常见的是:

    • 主机驱动程序未正确移植
    • 在未上传服务包的情况下使用 CC3100 / CC3200器件(尤其是使用预量产硅胶时)

    我认为您的客户应该:

    1. 如果可能、请移至 CC3120 (CC3120MOD 或 BOOSTXL-CC3120MOD)
    2. 如果未连接、请检查其在 MSP432P4和 CC3100之间的硬件连接
    3. 确保 MSP432的主机驱动程序得到正确移植(请参阅SWRU368c 附录 A 中的驱动程序架构)
    4. 确保使用带有最新 ServicePack 的最新 SDK

    BTW…… "我想,我不会骗你的。"

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的日志无效、无法解析。

    不确定"乱码字符"是什么、但可能需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan B ö,

     您提供的 lab20链接就是项目客户正在处理的文件。

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jan 提到的、目前尚不清楚实验室预计如何将 MSP432与 CC3100配合使用。

    由于我们对此主机没有本机支持、因此需要移植。如果这是新项目、则建议使用 CC3120器件。