This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:UART 中止信号没有 ACK

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1208311/cc3220sf-uart-break-signal-getting-no-ack

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的社区:

我正在定制电路板上使用 CC3220SF。 UART 命令通过 UNIFLASH CLI 通过 USB 到 UART 转换器从 PC 分别在 UART_Tx 和 UART_Rx 的引脚55和57上发送到 CC3220SF。  

定制板上的复位由开关控制。

为了测试 UART 连接、我使用了 UniFlash CLI 刷写的命令

dslite.bat --mode cc32xx project program --name cc3220sf_out_of_box_tirtos --project_path C:\SLImageCreator\projects --port COM21 --dev

发送中断信号后、我使用复位开关复位器件、但在 CC3220SF 的 Tx 线路上未收到响应。 我希望线路上有0xCC。

我使用了逻辑分析仪来查看芯片是否正在获得中断信号和复位信号、而在引脚 P57 Rx 线路上、我可以在 复位线路上看到中断信号和复位信号。

我不确定这里出了什么问题、我想看看芯片是否有响应。

如何在此处测试定制板以查看芯片是否正常工作?

谢谢。此致、

尼尔