This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:UART2.h 与 Display.h

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1208006/launchxl-cc3235sf-uart2-h-vs-display-h

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

下午好!

我有一个简短的问题! 我已经在 Code Composer Studio 中为 LAUNCHXL-CC3235SF 编译了很多示例项目。 在示例孤岛(CC3235SF、FreeRTOS)中、我注意到该程序选择使用"ti/display/Display.h"下的 UART 功能。  我不熟悉 RTOS/POSIX 线程和任务。  在 UART 中使用 ti/display/UART Display.h 与 ti/drivers/UART2.h 相比是否有优势?

感谢您的观看、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    区别在于您的应用的要求。  Display 驱动程序是专门为"显示"目的而编写的非常简单的驱动程序。 它为您优化设置了 UART 外设、因此您无需担心较低级别的事情。 UART2的不同之处在于它支持更多的控制。 想要设置回调方法或仅接收数据并设置超时? 使用 UART2。  

    这一切都取决于你想做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!