This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120 MQTT

Guru**** 2386800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1208632/cc3120-cc3120-mqtt

器件型号:CC3120

您好!

我运行 MQTT 协议以发布我的负载消息。 端点收到负载的时间有一些延迟。 如何缩短发布时间。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titus:

    我已将其分配给我们的一位 Simplelink 专家、他已经开始研究这个问题。

    同时、您能提供有关您的软件和用例的更多信息吗?  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试应用每200ms 发布一次数据、有时需要2秒来发布70字节的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享相关的代码部分吗?