This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:适用于 WIFI 连接指南的 WL18X7MOD

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL1837MOD, WL18XXCOM82SDMMC, AM5728, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1192871/wl1837mod-wl18x7mod-for-wifi-connection-guide

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL18XXCOM82SDMMCWL1837AM5728CC3301

您好、E2E 专家!

你好。

我们对 WL18X7MOD 很感兴趣、并希望使用评估板来运行测试
我们的目的是使用 WL18X7MOD 进行 Wi-Fi 连接
  • 整个模块的功耗是多少?
  • 我们能否获得评估板原理图和布局信息?
  • 评估板是如何测试的?使用了哪些设备进行测试?
  • 最坏情况下的总功耗--电压和电流?
  • 您是否具有用于布局的光绘文件?
  • Rx 和 Tx 的所有电流的电压是否均为1.8V?
  • 在 VBAT 下电流消耗有多大? 看起来像是用于传输电源

谁是 TI 在加利福尼亚州湾区的经销商? 您是否有当地销售代表联系信息? 我们在加利福尼亚州的雷德伍德市

此致、

CSC