This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:支持新的 TLS 密码

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1207512/cc3100-new-tls-ciphers-support

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120

您好、TI!

现在、CC3100支持的密码套件被视为较弱。 您能否告诉我有没有计划发布 带有更新/更强密码套件的新服务包?   

此致、

Aleksandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简短答案是否定的、对于新的 TLS 套件、我们通常会尽可能升级更新的器件(CC3120、CC3135)。

    您是否已在使用 CC3100或正在寻找要使用的器件?

    Shlomi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shlomi

    我已经在使用 CC3100。

    此致、

    Aleksandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、不久前在补丁中添加了一些密码套件、但还没有添加更多的计划。

    您正在寻找哪个套房?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我是最熟悉的 SDK (1.3.0)和 SP (1.0.1.15-2.14.0.0)。 至于"愿望"列表、 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 应该具备。

    此致、

    Aleksandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、不是计划添加的内容。 我不确定后来的几代产品(CC3120和 CC3135)目前甚至支持 GCM、但我需要检查一下。

    Shlomi.