This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1207229/cc3220s-launchxl-wi-fi-forum

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

高支持、  

以下是所遵循的步骤序列

当器件处于配置模式、即处于 AP+SC 模式时、我发送了一个 http POST 请求、其中包含要设置的国家/地区代码。 因此、当我收到 POST 请求时、我会使用命令停止配置过程  sl_WlanProvisioning (SL_WLAN_PROVISIONING_CMD_STOP、ROLE_STA、0、NULL、0)

在获取  配置过程已停止  事件、我使用设置国家/地区代码  sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_COUNTRY_CODE、2、str) 结构。

正确设置国家/地区代码后、我尝试了 sl_stop (200)、但得到了  [错误]-致命错误:检测到异步事件超时[事件操作码=0x73]  1分钟后

我已尝试更改 SL STOP 超时、但它不起作用。

请帮助我解决此问题。

谢谢。  

Sai Jnaneswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    这是另一个 TT 的副本。 我将关闭这一个并回复上一个未解决的 TT。 让我们使用该票据来讨论您的问题。