This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 UNIFLASH CLI 进行刷写的 UART 类型

Guru**** 2619485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1207249/cc3220sf-type-of-uart-for-flashing-using-uniflash-cli

器件型号:CC3220SF

尊敬的社区:

我们有带 CC3220SF 的定制电路板。 在此电路板上、我们使用的是 UART1、而不是 UART0、其中 GPIO10用于 UART1_TX、GPIO11用于 UART1_RX。

是否必须是 UART0才能刷写电路板? 在数据表中提到了 UART0的默认映射由 SOP 完成。

这是否意味着只能使用 UART0进行刷写?

谢谢。此致、

尼尔