This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:初始上电的复位波形不符合规范的要求。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206683/cc3235mods-the-reset-waveform-of-the-initial-power-on-does-not-meet-the-requirements-of-the-specification

器件型号:CC3235MODS

大家好、

以下是客户的请求:

初始上电复位波形无法满足规格的要求。 是否需要由客户对其进行处理(例如并联一个大电容器)以满足此要求、或者模块本身是否满足要求?

测量的初始上电静置波形如下图所示:

规格要求:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    他们在上电过程中是否遇到问题? 该模块将具有一个内部用于上电复位的 RC。