This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:量产线测试

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206134/wl1837mod-production-line-testing

器件型号:WL1837MOD

WL1837MOD 模块位于我们产品的电路板上、该电路板没有主机处理器。  主机位于不同的板上。  我们需要在工厂测试期间独立测试 WL1837MOD 板、以在组装到最终产品之前进行验证。  我可以使用 HCI 测试仪手动测试蓝牙、使用带有此板的 RTTT 手动测试蓝牙、但在工厂测试环境中、我们需要自动进行测试。  是否有 API 文档描述了如何运行 HCI 测试器和 RTTT、以便我们可以使用它们将固件下载到模块中并发送测试命令?  如果没有、对于如何在没有主机处理器的情况下自动测试模块、您有什么建议吗?  在产品级测试中、我们不会出现任何问题、因为我们可以使用用于蓝牙的 SS1Tool 和用于 WiFi 的校准器工具。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     澄清一下、您是否希望使用 HCI 测试仪工具和 RTTT 工具在生产过程中测试该器件?  在测试期间、您是否会将该器件连接到 PC?

    我们提供了 HCI 测试仪用户指南 和 WiLink WLAN IP 实时调优工具(RTTT)用户指南 、其中 应介绍如何使用这些工具。

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    是的、该器件将通过 USB (虚拟 COM 端口)连接到 PC。  HCI 测试仪和 RTTT 能否与 API 一起运行?  如果不能、我们可以使用其他什么方法来自动测试器件?  正如我之前所说的、在板级层面上、我们没有主机处理器、因此我们必须使用 PC 来控制 BT 和 WiFi。

    谢谢。

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 HCI 测试仪工具中运行脚本以发送 HCI 命令、对于 RTTT、可以通过 Lua 脚本运行测试(有关一些示例、请参阅 Wireless Tools\RTTT\Scripts 文件夹)。 您还可以开发自己的脚本以便直接通过 RS232发送命令、您需要进行开发、因为我们没有任何这样做的示例。  

    同时 、您可以浏览随附的 pdf 、了解有关使用 HCI tester.e2e.ti.com/.../swru442b-WiLink8-Bluetooth-Vendor_2D00_Specific-HCI-Commands-_2800_Rev-B_2900_.pdfe2e.ti.com/.../7043.WL18xx-Bluetopia-PM-Bluetooth-RF-Testing-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdfe2e.ti.com/.../CC256x-Testing-Guide.pdf 中脚本的一些信息

    Br、

    Jessica M. Torres