This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BLE CONT Rx 测试结果

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206024/wl1835mod-ble-cont-rx-test-results

器件型号:WL1835MOD

我们对此难以回答的一个问题如下、如果您能提供帮助、我们将不胜感激:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/WL18xx-Bluetopia-PM-Bluetooth-RF-Testing-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

 

我们正关注 pdf (上面的链接)来使用 Bluetopia 命令执行持续 Rx BLE 测试。 我们已经很清楚如何启动 BLE Rx 测试、但还不清楚的是如何获取 Rx 状态或测试停止后接收到的 pkts 数量。

您可以在以下方面提供具体帮助吗:

  1. 如何停止 Rx 测试
  2. 如何获取 Rx 统计信息、如接收的数据包、错误等、或者如何确认芯片组是否已接收数据包等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何使用  Bluetopia 命令、是否使用 WiLink-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 中的 HCI 测试仪 ? 您还可以参考 特定于供应商的 HCI 命令用户指南 、了解有关这些命令的更多信息。

    您是否尝试过运行 该文档中所述的"BER 仪表测试"?  

    Br、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    在今天早些时候与 FFatima 脱机沟通,她进一步解释

    "

    我找到了停止 Rx 的命令–我认为是这样:

    SS1Tool cmd 0x08 0x001f

     但是、一旦我将射频配置为 Rx 模式、我仍然无法获得有关如何获得接收统计信息的命令/信息。 这是必需的。

    "

    欢迎任何进一步的指导。  非常感谢您的帮助。

    此致!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这确实是"BLE_Test_End 0x201f"的命令、在 供应商特定 HCI 命令用户指南中查找 hcitool 格式的命令、 然后将其转换为 SS1工具可能更有用。   

    我会继续研究此事并与您联系。

    Br、

    Jessica M. Torres