-
WL1835MOD 模块的蓝牙频率设置工具及其使用说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们下周同一时间再见。 同时请注意、对于硬件设计审查、您可以访问我们的设计审查页面: https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS
Br、
Jessica M. Torres
e2e.ti.com/.../5023.swru136b.pdf,Bluetooth 固定频率使用 HCITester 工具,操作说明使用"Swru136b"右?
已创建 WL1835MOD Principle Review 链接: e2e.ti.com/.../wl1835mod-wl1835mod-schematic-review-need-to-view-wifi-and-ble-fixed-frequency-circuit
我可以从视频中看到、当您打开"HCI 测试仪"工具时、它没有在所选的 COM 端口找到器件。 您应点击顶部栏上的图标来"配置连接"(参见下图)、并确保选择连接设备的正确 COM 端口。 (您可以使用 Windows"设备管理器"来观察连接 USB 电缆时出现的 Com 端口号)


对于 BT 测试、 使用HCI 测试仪工具 是正确的、HCI 命令用户指南位于 此处。 我建议 您查看第1.2节"配置要求" 、该节介绍了应在"wl18xx_bt_sp_v4.8" zip 文件中找到的所需文件。
Br、
Jessica M. Torres
首先、在选择正确的 COM 端口后、您是否能够验证 HCITester 工具和 WL8器件是否正在通信?
如果不是、我建议您在 HCI VS 命令下找到 HCI_VS_GET_System_Status 命令。 (您可以参阅"4.3.2.1在命令库中搜索特定命令"一节、以更快地找到它)

减少 HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F) 命令可用于验证在连接器件后是否有良好的通信。 发送一次命令后、检查跟踪窗口是否包含消息 很类似 替换为下图:

最重要的是 、请确保在运行脚本之前使用 修改后的 BTS 脚本初始化电路板。 如第3.2节中所述、必须将"5000 、0x00"替换为"5000、 any"、然后将该脚本保存为.txt 格式的新初始化文件。 示例如下:


运行初始化脚本后、您可以发送其他命令或运行包含所需 HCI 命令的新脚本、但修改后的 初始化 脚本 必须 首先成功运行。
Br、
Jessica M. Torres
尊敬的 Jessica:
WL1835MOD 初始化失败:
下面是测试失败的日志:
e2e.ti.com/.../HCITester-Trace-Log_2D002D00_Fail_2D00_01.txt
尊敬的 Jessica:
以下是"TIInit_11.8.32"文件、您能否帮助确认它是否正确?
尊敬的 Colin:
首先,您可以确认您已将" Get_System_Status "命令一次? 要发送命令、请确保双击命令一次、不需要在脚本中运行命令。 为了便于使用、我建议您将此命令添加到"我的快捷方式"中(请参阅 HCITester 工具用户指南中的4.3.2.2SWRU136中的"执行单个命令")。 请参见下图:

如《 HCI 测试仪指南》第3.2节所述 、您 已更换 全部 。 "5000、0x00" 实现 "5000,任意" 然后、 是否将该脚本保存为.txt 格式的新初始化文件? 完成该操作后、运行初始化脚本一次将下载固件、并通常初始化模块。
如果您对此有更多问题、敬请告知。
Br、
Jessica M. Torres
尊敬的 Jessica:
感谢您的支持。 最后 HCI 测试仪能够与 WL 模块通信。 结果是附加。 请告知 Colin 接下来需要做什么。

e2e.ti.com/.../0221-Script-log.txte2e.ti.com/.../0221-Trace-log.txte2e.ti.com/.../0221bt4.2.txte2e.ti.com/.../TIInit_5F00_11.8.32BT4.2.bts
此致、
Kien Nguyen
似乎 您已经能够通过运行"HCI_VS_GET_System_Status"命令来确认器件正在进行通信、这太棒了! 虽然他们似乎尝试运行 TIInit_11.8.32BT4.2.txt 文件(为客户保存为"0221 Script log.txt")失败了吗?
尝试成功运行附加的 INI 文件:
e2e.ti.com/.../3252.TIInit_5F00_11.8.32.txt
初始化脚本成功运行后,用户可 在设备上使用单独的 HCI 命令(参见第4.3.2节执行 HCI 测试仪用户指南的单个命令),或使用所需的 HCI 命令运行新脚本(参见 WiLink 8.0 Bluetooth供应商特定 HCI 命令 )。
Br、
Jessica M. Torres